This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868:通过3.7V 锂离子电池为 LP5868T 供电

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5868T, LP5868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219914/lp5868-powering-lp5868t-from-3-7v-lithium-ion-battery

器件型号:LP5868

您好!

我希望用一个 LP5868T 驱动外壳中的多个激光二极管、而无需任何外部电源线。

因此、我希望一个嵌入5868T 和激光二极管的3.7V 锂离子电池为一切供电、当电池电量耗尽时、通过插入 USB 电源线进行充电。

在最简单的设计中、TI 元件用于为电池提供充电电路、并且在插入 USB 电缆后、电池开始充电、而不会导致激光二极管连续发光而造成任何损坏或损失。 换句话说、我可以"热"连接和断开 USB 的充电电源、而不会中断激光二极管的输出。

激光二极管需要3V 的直流电源。

您能否提供 TI 组件列表和设计指南/应用手册?

谢谢。

赛勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrus:

    幸会。

    我对您的应用有一些问题:

    1) 1) LED 和 LP5868T 的3.7V 电源在电池运行时是否会降至3.7V 以下?

    2) 2)激光二极管需要多少电流? 因为 LED 的正向电压将受到电流的影响。 此外、LP5868电流阱的饱和电压将受到电流值的影响。 例如、如果电流设为100mA、我认为反相二极管的正向电压大约为3.4V、饱和电压将为0.7V、考虑到线路上的压降、3.7V 电源不足以为激光二极管供电。

    3) 3)您需要 TI 提供什么样的设计指南/指南? LP5868T 示例或 LP5868T +充电器示例?

    谢谢!

    伊夫·李