This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231SQEVM:使能引脚悬空

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219807/lp55231sqevm-enable-pin-floating

器件型号:LP55231SQEVM
主题中讨论的其他器件:LP55231

大家好、

在基于电池的设计中、我们使用了 LP55231 LED 驱动器、其中即使在电路板关断期间也始终可以提供 VDD、但当器件关断3P1V 电压时、ENABLE 引脚连接到3P1V 上拉电阻。 因此、使能引脚将在关断条件下保持悬空。

1) 1)现在我们的问题是、这是否会影响电池寿命。

2) 2)这种方法是否正确??

谢谢!

桑盖塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

    谢谢您的问题:

    1) 1)如果 EN 引脚被拉至低电平、我们的器件将进入关断模式 、IVDD 将降至0.2-1uA、我认为它太小了、不会影响电池的寿命

    2) 2)我认为将一个下拉电阻器连接 到 EN 引脚以在关断条件下将 EN 引脚保持在低电平会更好。

    谢谢!

    伊夫·李