This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:快速入门与网络设计人员生成的波特图的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B, LM25145, LM5146, CSD17304Q3, LM5145-Q1, LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218387/lm5146-q1-the-difference-of-the-bode-plot-generated-by-the-quickstart-and-webdesigner

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146CSD17304Q3、CSD17573Q5B LM5145-Q1、LM25145、 LM25148-Q1

大家好、

   我正在使用 LM5146进行设计、它需要12V 输入和2V@10A 输出。 通过使用 webdesigner 获得的参考设计如下图所示(高侧 MOS 为 CSD17304Q3、低侧 MOS 为 CSD17573Q5B):

  

   通过仿真可以发现、相位裕度和增益裕度远远超过建议值。 这是否正常?

  

   此外、将 webdesigner 提供的电路参数输入到下面的快速入门波特图中:

  

  可以看出、通过快速启动计算出的相位裕度和增益裕度与网络设计人员计算出的相位裕度大不相同。 我可以问问、我应该使用哪种设计作为参考?
随函附上正式的快速启动方案。

  e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_-12Vin-2Vout-10A-255kHz.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 Cout 的降额值(施加了电压和温度)来推算波特图。 这一点很重要、因为 LC 双极点的位置会影响环路补偿。

    BTW、对于此10A 255kHz 设计、Cin 和 Cout 的值似乎较低。 此外、由于这里的 Vin-max 非常低、因此您不需要100V 控制器。 了解一下 LM25145 (42V、但不是 Q 级)或 LM5145-Q1 (75V)。 我们通常将42V 控制器用于12V 汽车输入-例如、请参阅 LM25148-Q1。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim M ü,

     感谢您的推荐。

      实际上、我的问题是应该为 LM516-Q1设计哪些电路参数? 它似乎网站设计师和快速启动是相当不同的,这让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    最好的建议是将相位裕度保持在60度以上、并尽可能提高交叉频率。

    似乎是 WEBENCH 相补角为90度、这是相当高估的。

    您的快速入门设置显示67度、这似乎没问题。

    但是、正如 Tim 提到的、在快速入门计算器的输出电容中使用经过降额的电容非常重要。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Orlando,

      感谢您的答复。
    我增加了输出输入电容的值、这是另一个问题。 我的问题是 quickstart 中的所有参数都是 WEBENCH 给出的参数、而 quickstart 在计算相位裕度时优于 WEBENCH。 如果快速启动中的计算方法没有问题、可以说 WEBENCH 给出的波特图是错误的吗? 我们希望得到您的确认。

    下面是 WEBENCH 波特图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    快速入门使用的是10kΩ 的上部 FB 电阻、但 WEBENCH 使用的是18kΩ。

    将 QS 更新为18kΩ 时、交叉裕度和相位裕度更接近 WEBENCH。

    (请注意、快速入门在相位轴上显示了100度的相位裕度)

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Orlando,

    是的、WEBENCH 和 QS 现在已经非常接近了、非常感谢。
    我要再次问一下、为什么 WEBENCH 具有这样一组参数。 毕竟、这组参数的相位裕度是90dB、超出了设计要求、还有其他注意事项更加重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    我不确定 WEBENCH 相位裕度设计流程、但使用 WEBENCH、您可以进行优化以实现低成本、高效率或小解决方案尺寸。

    这些优化会改变输出电容、也会改变环路响应。  

    我认为这是原因的一部分。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Orlando,

     我明白了。 ‘m 感谢您的帮助。