This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:如何从"active"状态自动重新启动 TPS65216

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, AM3356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219697/tps65216-how-to-auto-restart-tps65216-from-active-state

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件: AM3356

尊敬的 TI 专家团队:

我对 TPS65216断电规格有疑问。
根据 TPS65216数据表5.3.1.2章的说明、TPS65216将在断电启动(PWR_EN 引脚被拉至低电平)后的500ms 进入"关闭"状态。
但图5-24显示 TPS65216在断电后进入"PRE_OFF"状态、并且不进入"OFF"状态、除非满足某些条件(正常 Vin_bias 电压且 PB=HIGH、AC_DET=HIGH、PWR_EN=LOW)。

您能告诉我、哪种行为适用于该器件吗?

现在、我们正在使用 TPS65216开发 AM3356自定义电路板供电功能、并想知道如何从"活动"状态自动重新启动(断电->加电)。
如果 TPS65216在断电后进入"pre_off"状态、我认为下一次上电需要使用某种用户指令(例如按下电源按钮)、并且无法自动重新启动。
我的理解是否正确?

TPS65216的引脚连接如下所示;

- IN_BIAS :连接至5V 电源
- PWR_EN :连接至 AM3356 PMIC_POWER_EN 引脚
- PB :连接到电源按钮(上拉至5V )
- AC_DET :连接到 GND

我会很感激您可能提出的任何建议或建议。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota、

    PRE_OFF 状态和 OFF 状态之间的主要区别是 INT_LDO。 在 PRE_OFF 中、INT_LDO 仍处于运行状态。 INT_LDO 有一个"保持时间"、该时间根据 INT_LDO 输出上使用的电容器的大小和引脚上的电流负载而变化。

    然而、TPS65216进入 WAIT_PWR_EN 状态的条件与 PRE_OFF 和 OFF 状态基本上是相同的。 关断状态还有一个额外条件、涉及向 IN_BIAS 引脚供电。 施加 IN_BIAS 电源并且 AC_DET 为低电平后、这将触发上电序列。 如果 IN_BIAS 绝不会降至 UVLO 以下、则 AC_DET 应从高电平切换至低电平、以创建下降沿。

    关断状态是最低功耗状态、这将其与 INT_LDO 仍处于运行状态的 PRE_OFF 区分开。

    对于自动重启功能、您应该能够使用 PWR_EN 引脚控制重启。 如果 IN_BIAS 高于 UVLO 阈值、您可以将 PWR_EN 从低电平升高到高电平、从而在 PMIC 进入 PRE_OFF 或 OFF 状态后启动上电序列。 总体而言、只要满足 PRE_OFF 和 OFF 状态之间的条件、PMIC 从活动状态变为关闭状态只需~500ms。 同样、INT_LDO 保持时间可能会导致一些时序变化。

    如果您 有一个用于 PB 引脚的额外控制信号、那么您也可以利用下面描述的复位状态。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-San:

    感谢您发送编修。
    您的建议确实帮助了我、并解决了我的问题。

    我来结束这个主题。
    再次感谢您的专业知识。

    此致、