This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:PSpice 错误-预期关键字激励、SAW VDC

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219328/tlv758p-pspice-error---expecting-keyword-stimulus-saw-vdc

器件型号:TLV758P

我尝试对 pspice TLV75801P_trans 中定义的器件进行仿真。 以确定获得所需输出电压的最佳电阻器组合。 诚然、与 ADS 相比、我对 pspice 的熟悉程度要低一些。 然而,在服务器视频和挖掘通过论坛我似乎找不到一个问题的答案。 电路看起来正确。 我缺少什么? 希望附加的文件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlene:  

    感谢您与我们联系。  

    您要尝试实现的 Vout 是多少? 此外、您能否分享您的原理图?  

    下面是如何设置 Vout:  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    看起来像我尝试附加的文件、但没有附加。 是的、我使用典型应用手册来构建我的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlene:  

    我从您的原理图中看到 R1和 R2为0欧姆:  

    您是否可以使 R1=50k Ω 和 R2=10k Ω? 这应该会提供一个 Vout~3.3V 的电压

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零欧姆电阻器、 只是为了让电路出现问题而执行的操作。 我尝试50K 和10K 只是为了验证一个输出最初,我仍然只得到 mV 和那奇怪的错误。 我需要一个稳定的4.4V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlene:  

    感谢您的澄清。 我刚从产品页面下载模型、运行仿真没有问题:  

    您是否正在使用未加密模型、除原理图之外是否对文件进行了任何更改?  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。 我通常在工作中使用 ADS 进行大多数建模。 但我很想使用 TI 定义的器件进行仿真、因此决定在 PSpice 中进行仿真。  就 pSPICE 而言、我得说我还只是个新手、但我不确定如何更改该文件。 我立即看到的一个差异是您的模型中的第三个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还下载了 PSpice for TI、并使用了在该情况下可用的模型。 我应该从产品页面网站下载它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlene:  

    第3个电阻器主要用于设置负载。 另外、运行仿真后、应该会打开一个显示仿真结果的单独窗口。 不要依赖原理图上显示的值。  

    最后:

    我应该从产品页面网站下载它吗?

    是的、建议直接从产品页面下载模型。 您可以在此处下载加密和未加密模型: TLV758P 数据表、产品信息和支持| TI.com

    下载未加密版本后,只需复制并粘贴。 lib 文件、以替换加密版本中的文件。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔