This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97374Q4M:我能否使用此器件灌入电流?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD97374Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214370/csd97374q4m-can-i-sink-current-with-this-device

器件型号:CSD97374Q4M

我正在设计+/-10V、4A TEC (珀耳帖)驱动器电路。 我的计划是使用由互补 PWM 信号驱动的两个镜像 CSD97374Q4M 降压稳压器、以产生差分电压来驱动 TEC。 我注意到数据表中有一处关于不连续导通模式(DCM)的信息、该模式可防止电感电流降至零以下。 可以禁用 DCM 以强制器件进入连续导通模式(FCCM)。 我需要确认该器件能够在(FCCM)模式下正常运行、同时灌入高达4A 的连续电流。 在将此器件用于我的设计概念时、是否有任何其他特性或注意事项?

谢谢

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    现在是美国假日、请期待下周获得答案。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    是的、DCM 可禁用且具有 FCCM 模式。 是的、该器件的持续电流限制为25A。  
    您是否认为负载在4A 下将为10V? 这些控制器/功率级对不具有如此高的输出 电压。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、CSD97374、VSW 的输出在 GND 和 Vin (我指的是+24V)之间来回摆动和四摆动、因此这些控制器能够提供10V、4A 的输出电压。 其理念是使用互补 PWM 信号驱动镜像的 CSD97374、以便在 Vtec 上产生可调节双极电压(+/-10V);我只是想利用一些额外的滤波功能打造高频 H 桥。 在占空比为50%时、降压稳压器(V1、V2)的输出应为 Vin/2。 这意味着 Vtec 为0V。 在25%/75%占空比时、驱动器的输出分别为 Vin/4和3Vin/4。 Vtec 将为-Vin/2;但这要求25%驱动器上的 VSW 能够灌入来自较高电压 V2 (VSW 引脚上的负电流)的电流。

    数据表中关于 DCM 和 FCCM 的内容相当模糊、但很明显、DCM 会尝试通过关闭低侧开关来防止 VSW 引脚上出现负电流。 我想确认一下、鉴于 FCCM 是通过#SKIP 引脚保持高电平启用的、CSD97374将专门支持较大且恒定的负 VSW 电流。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、  

    似乎您要并联两个功率级、以便获得更高的电压为 TEC 供电。  

    只要您选择了 FCCM、我认为应该没问题。  
    此致!
    瑞安