This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284-Q1:VDD 和 HB 之间的压降为8.6V 时的任何热问题

Guru**** 2386050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219229/ucc27284-q1-any-thermal-concern-if-voltage-drop-between-vdd-and-hb-is-8-6v

器件型号:UCC27284-Q1

团队成员

我的客户在其应用中测量了以下波形、其中 Hb 可以降至1.4V、同时 VDD = 10V。 在数据表中、VDD 和 HB 之间有一个二极管、VDD 为什么没有跟随 HB 压降? 在本例中、二极管两端存在8.6V 的压降。 您是否发现任何疑虑?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    我看到您提到过的深蓝色迹线(Ch1)以及 Ch3上的迹线 Hb。 我很好奇、当 HB 下降时、HS 信号是低电平还是高电平? 自举二极管仅在 HS 为低电平时才可以导通。 另外、根据您显示的时间、如果引导二极管上出现高正向压降、则不会有任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的反馈、HS 是紫色(CH3)、HB-HS 是绿色(CH4)。 您可以看到 HB 下降 HS 时也会下降。  

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    客户更新了另外两个波形、如果您发现任何风险、您能帮助分享您的意见吗?

    谢谢!

    谢谢!

    斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlett、

    我看不到波形有任何热问题。 只需确保客户确认电压处于器件额定值范围内。 查看负 HS 电压和 HB-HS 电压、确保器件额定值范围内没有问题。

    此致、