This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:bq79616-Q1

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219763/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1

当两个器件都位于不同的 PCB 时、我们可以在与 bq79616-Q1 IC 之间保持的双绞线的最大长度是多少?用于定义两个 IC 之间的最大电缆长度的参数是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们测试了50m 双绞线,没有任何问题。 接收器端的标准是:脉冲宽度为250+/-20ns、压摆率< 60ns、振幅> 1.8V。