This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:适用于2节串联电池的完整电池管理系统

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200, BQ25792, BQ78Z100, BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219307/bq29200-complete-battery-management-system-for-2-series-cells

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQ78Z100bq29330

大家好、

您能在下面询问我们的客户吗?

我之所以联系您、是因为我们正在进行需要使用锂离子电池的设计。

在本例中、2节串联电池能够达到7伏(在本例中为7.4伏)。
我们将使用类似这样的电池:Panasonic NCR18650PF / UR18650A

我们以前没有此类电池的使用经验。
因此、我们一直在寻找信息、我们认为这个 IC 就足够了。

BQ29200 -用于平衡和保护
BQ25792 -用于为电池充电。

是这样吗?
我们还有其他需要吗?
例如用于确定容量的 BQ78Z100和用于保护的 bq29330?
我们缺少什么吗?

对电池有什么要求:

 -为两节串联电池充电
 -监测电池以了解:如果电池已充电,如果电池已放电,则估计高于充电水平。
 -保护,以避免电压/电流问题与电池。

系统数据
以下是关于我们的要求和能力的一些信息。

输入电源
电压:24V
最大电流:5A

我们从24V 开始、然后降压到提供3个稳压器。
24V - DC/DC 降压-{5V、3V3、1V8}

USB 不可用、也没有计划使用。
该设备是一种工业监控系统。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

     BQ29200 不是监控器、因此无法提供电池监控。 他们是否计划实施?

    [quote userid="432284" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219307/bq29200-complete-battery-management-system-for-2-series-cells 通过 BQ78Z100确定容量并通过 bq29330保护?

    如果他们需要监测、则可以使用 BQ78Z100。 您还可以让监测团队看看他们是否有其他有关监测计的建议。 一些监测计还提供集成在 IC 和电池平衡中的保护功能。  

    BQ29200不会提供任何电流保护。

    向电量监测计团队寻求建议可能会更好、因为其电量监测计可以监测电流和电压、并提供估算的充电和保护功能。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙