This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54527:传导发射

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219849/tps54527-conducted-emission

器件型号:TPS54527

您好!

客户正在使用以下电路、发现未满足12伏—ADP 的传导发射要求。 你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    蓝色曲线和绿色曲线之间的区别是什么? 这个测量是在 EVM 上还是在定制电路板上?  

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    应采用两种测试方法:准峰值和平均值检测器。

    电源的传导 EMI 规格概述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach。 您可能需要参阅 AN-2162才能设计输入 EMI 滤波器、从而提供这方面的帮助。 设计输入滤波器无需任何特定的 TPS54527。  您需要确保 输入共模扼流圈和陶瓷输入电容器之间不存在不必要的谐振。 可能需要一个具有更高 ESR 的输入电容器来抑制谐振。

    谢谢。

    阿莫德