This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:在 LM25149EVM 上测试 LM5148

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219439/lm5148-test-lm5148-on-lm25149evm

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM25149

大家好、

我的客户想要测试 LM5148、但我们仅手头有 LM25149EVM。
我注意到、LM25149和 LM5148之间定义了多个不同的引脚。 那么、要在 LM25149EVM 上测试 LM5148、应该对 EVM 进行哪些修改?


BRS

资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    LM5148可以很好地使用 LM25149 EVM、它是引脚对引脚兼容的。

    LM25149是同一个控制器、只是具有有源 EMI 滤波器引脚。

    LM5148不会连接到有源 EMI 电路。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多