您好
我想问问 TPS22950电流限制容差在~3A 以内、我只能在下表中找到不超过2A 的 电流限制容差。
TPS22950的最高工作电流是多少?
谢谢!
杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jeff、
我向我们的系统团队阐明了这一点。 首先、当您同时循环使用数据表中的两个值时、我们需要区分"电流限制"和"标称电流"。
对于电流限制、可以使用中提到的方法将此值设置为您自己的自定义值 9.3.3调整电流限值 。 支持的最大值将取决于您所使用的设备的版本:
虽然数据表中没有明确说明、但对于3.5A 下的每个变化、您可以使用-500mA 以获得精度。
Imax 或最大稳态电流由 Imax 值定义。 这是器件可以无限期工作的电流(与电流限制无关)。 对于 TPS22950C、如果您将电流限制设置为3.5A、则 需要确保标称直流操作电流小于3A、以便标称操作不与电流限制重叠。
我将在数据表和产品页面中向我们的系统团队说明并强调这一点。