This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:电流限制容差

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219527/tps22950-current-limit-tolerance

器件型号:TPS22950

您好  

我想问问 TPS22950电流限制容差在~3A 以内、我只能在下表中找到不超过2A 的 电流限制容差。

 TPS22950的最高工作电流是多少?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    支持的最高电流限值是该表中的上限范围、即 从1.54A 到2.46A。 这将是支持的最高电流限制容差、也是经过 UL 认证测试的结果。 任何超过此值的值都可能有效、但我们无法保证正常运行、因为它超出了我们测试的特性范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    那么 TPS22950它不适合2A 应用?

    根据您的描述、即使设置电流限值@2A、也可能达到最小限制1.54A、对吗?

    它太多的降级在管道文件夹和数据表使人们失去了地位。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我向我们的系统团队阐明了这一点。 首先、当您同时循环使用数据表中的两个值时、我们需要区分"电流限制"和"标称电流"。

    对于电流限制、可以使用中提到的方法将此值设置为您自己的自定义值 9.3.3调整电流限值 。 支持的最大值将取决于您所使用的设备的版本:

    虽然数据表中没有明确说明、但对于3.5A 下的每个变化、您可以使用-500mA 以获得精度。

    Imax 或最大稳态电流由 Imax 值定义。 这是器件可以无限期工作的电流(与电流限制无关)。 对于 TPS22950C、如果您将电流限制设置为3.5A、则 需要确保标称直流操作电流小于3A、以便标称操作不与电流限制重叠。

    我将在数据表和产品页面中向我们的系统团队说明并强调这一点。