This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692-ADJ:布局审查

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219078/lp38692-adj-layout-review

器件型号:LP38692-ADJ

大家好、

我们在  布局电路板文件中使用了 LP38692SD-ADJ/NOPB LDO 部件。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC -放在顶部

第2、4、9和11层是地线、

使能信号来自 L5

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    我看了分享的原理图和布局部分。

    您能否共享此器件的应用? 这是一个较早的 LDO、我们可能在给定条件下具有更好的器件。  

    是否有理由在输入端并联两个0欧姆电阻器? 0 Ω 的跳线很常见、但我想知道为什么两个并联。  

    该器件在 EN 引脚上没有有源下拉、因此、请确保驱动 EN 的信号不会低于 GND 电平或高于 Vin。 可以安装下拉电阻器。  

    请注意、有些情况下可能会发生反向电流:  

    布局看起来不错、我最重要的评论是、或许较新的 LDO 或许可以提供更清洁的布局、因为输入和输出往往与较新的 WSON 封装位于相反的一侧。  

    这样可以改善顶部的 GND、但总体而言、它遵循数据表中推荐的布局:

    以下是快速建议: TPS746数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar Acosta:

    感谢您的宝贵反馈。

    • 该器件的应用与我们需要将5.5V 转换为3.3V 的 LDO 相同。 该部件符合我们的要求。 不使用新器件的原因是、我们起草了原理图并完成了布局、因为我们需要在截止日期前完成对相同器件的  LP38692SD-ADJ/NOPB。 感谢新部分的建议,我们将在今后的建议中考虑这一点。  
    • 使用两个并联0欧姆的原因是为了进行调试、我们可以隔离。 使用两个并联电阻器是为了优化 BOM、因为分辨率为1A、为了提高可靠性、我们添加了两个电阻器。  
    • 该器件的 EN 引脚位于另一端的下拉电阻器、我希望没有问题。 请更正我的错误。
    • 热通路也实现了、如上图所示。

    谢谢。此致、

    - Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    感谢您的评论和信息。  

    下拉位于另一端、那么我认为它没有问题。  

    至于散热过孔、强烈建议尽可能多地放置。 这将取决于制造商的能力。  

    除此之外、一切看起来都很好。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    感谢您分享这些信息。  

    至于散热过孔、建议尽可能多地放置、以帮助提高热性能。  

    除此之外、一切看起来都很好。 无进一步评论。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔