This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947EVM:输出电流泄漏取决于输入电压

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217695/tps25947evm-iout-leakage-current-depends-on-vin

器件型号:TPS25947EVM

大家好、

我的客户 现在正在评估 TPS25947EVM、并观察到 Iout 的泄漏电流取决于输入电压。

EN=L、Vin=0V、Vout=7.4V、Iout=-13uA

EN=L、Vin=7.4V、Vout=7.4V、Iout="-79"uA

他们有2个问题。

Iout 依赖于 VIN 的这种特性是正确的?

如果可以、我们可以估算 Iout 的值吗?

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    1.客户使用的是哪个渠道的 EVM?

    2.它们是如何测量电流的?

    3.第二个条件是他们是如何提供电压的? 它们是否在输入和输出端连接两个单独的7.4V 电源?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    1.他们使用 ch3

    2.带数字万用表

    3.是的。 它们连接到单独的电源。

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    让我来与设计团队确认一下、然后回来继续本次课程。  我们无法估算电流。 我们在数据表中提到了典型值:

    您可以认为、由于 EN=0、这意味着 FET 关闭。 它将在下阈值区域中执行。 如果我们将 VIN- VOUT 从-7.4增加到0、电流应该会增加。 VIN-Vin 越多 VOUT、电流就越大。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的确认。

    那么, 这个客户的结果是否 与理论不同?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    我认为客户的结果是通过理论证实的。 VOUT 泄漏电流增加时。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    关于客户的数据、即使 VOUT 增大、休眠电流也会下降。

    EN=L、Vin=0V、Vout=7.4V、Iout=-13uA

    EN=L、Vin=7.4V、Vout=7.4V、Iout="-79"uA

     您能确认一下吗?

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    幅值在增加、这正是我的意思。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     如果增大 Vin、 HFET 的子阈值电流会增大?

    我的理解是正确的吗?

    谢谢。

    太棒了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    可以。

    此致

    G·库纳尔