This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:切换触发时快速反向电流阻断和压降

Guru**** 2951640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219548/tps2121-fast-reverse-current-blocking-and-voltage-drop-when-switching-trigger

器件型号:TPS2121

您好、专家:

1.下面是快速反向电流阻断信息。 您知道什么是触发事件吗? 电流还是电压???

如果 VIN 为5V 和20V、您是否有数据、切换触发器时电压下降多深?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远、

    它基于电流、将在 FET 检测到反向流动的最大2A 电流时触发。

    对于压降、您是指正向吗? 这将由适用于所有电源条件>= 5V 的导通电阻定义:

    使用欧姆定律来计算压降。