This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:在轻负载且频率为1000MHz 时断开 SW 波形

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219630/tps54821-disconnect-sw-waveform-in-light-load-at-1000mhz

器件型号:TPS54821

团队成员:

 此处附上客户测试摘要。 您能帮助了解为什么在0.7A 等轻负载下、软件在低于1000MHz 时会断开?

 太棒了!

 e2e.ti.com/.../TPS54821-ripple_2600_SW-issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    根本原因是您的12Vin、1.04Vout 达到最短导通时间(94-145ns)。 因此器件将降低开关频率。 您无法设置为1MHz、请设置480kHz。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy:

     Tks 为你的快速反馈,如果我是正确的,是否意味着准时如下公式至少需要大于94ns 然后基于同步降压公式, Ton 非常接近它,所以导致这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    是的、回答正确。 由于器件差异、导通时间必须大于145ns。 如果导通时间低于最小导通时间、器件将不支持该参数、开关频率会降低。 由于 MOSFET/电感器损耗、满载时的导通时间大于轻载。 看起来在满负载条件下工作。

    谢谢。

    南锡