This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:驱动能力

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219767/ucc24612-driving-capability

器件型号:UCC24612

我已经使用了同步整流来在 LLC 谐振转换器中获得稳定的输出电压、并计划使用 UCC24612作为驱动控制器。 但是、我需要2-3个同步整流 MOSFET。 UCC24612的驱动能力如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612具有最大1A 的拉电流和4A 的灌电流能力。  我们开发了 针对 LLC 优化的 UCC24624。 此器件的最大拉电流/灌电流能力为+/-4A。