This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050保护时候,如果有电流是否能强制打开充 μ 放电管?μ A

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216351/bq4050-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好,现在我们应用BQ4050在项目上的时候,有一个问题想咨询一下。

我们观察到触发CUV后,如果充电,即使CUV还没有恢复,但是放电管状态已经显示打开。

但是我们没有在手册或者gg文件的某个寄存器找到相关设置,请问下这个是默认设定吗?如果是的话,电流大于多少会触发这种强制打开管子的操作?虽然测试是这样,但是没有找到理论设置的依据,还是不太放心。

再就是其他的充 μ 放保护是否也是一样,在有相应电流时候,能够强制开?μ A

例如如果触发了COV,但是COV还没有恢复,这个时候放电是否也会打开充电管?机制是否与上面CUV的一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    默认情况下、保护处于启用状态、您需要禁用它们以进行测试、或配置设置以与您的测试保持一致。

    请分享您所运行测试的.gg 文件和 BQStudio 日志、以便我们查看设置和行为。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀亚特您好:

    谢谢您的回复。 似乎对我的问题有误解。

     已在我的设计中启用 CUV 保护。 通常、当电池无法从 CUV 保护措施中恢复时、应禁用 DSG FET。

    但我发现、在施加1A 的充电电流时、DSG FET 已经启用、即使 CUV 保护也无法恢复。

    那么、我的问题是、  

    1)这是正常的吗? 因为我在数据表中找不到有关该现象的说明。

    2) 2) 当 COV 未恢复时、如果我施加放电电流、是否会在 COV 恢复前启用 CHG FET?  

    谢谢

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    CUV 恢复阈值和时间可编程到数据闪存中。 当应用充电器时、电芯的电压将突然上升、并可能导致 CUV 恢复。 您可以记录一个日志、以监控电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    请参阅我以下随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否共享 GG 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    抱歉、由于公司的文件管理限制、我无法共享整个 GG 文件。  

    但是、我认为可以通过屏幕截图将 GG 文件的一部分分享给您。 您能告诉我需要了解哪些寄存器或设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我想检查充电电压检测的阈值。 再次查看您的日志后、我看到存在充电电流。 这意味着不会对电池进行放电、因此不确定使用了什么标准来确定 DSG FET 是否导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shirish:

    请参阅下面的屏幕截图。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../Screenshot.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    谢谢。 您如何处理显示充电电流而不是放电电流的日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shirish:

     

    我的测试步骤如下所示:

    1) 1)将电池放电至 CUV PROTECT

    2)为电池充电以恢复 CUV

    在完成测试步骤1后、我想为电池充电以恢复 CUV。 然后、我发现当刚刚施加充电电流并且无法恢复 CUV 时、DSG FET 已启用。

    因此、我想确认这种现象是否正常。 因为我认为、在放电保护恢复之前不会启用 DSG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当触发 CUV 等保护时、DSG FET 将关断、直到超过 Chg Current Threshold (电流将流过 DSG FET 体二极管、直到达到阈值)、此时 DSG FET 将导通。 这是正常运行、在预期范围内。

    此致、

    怀亚特·凯勒