This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:我应该使用 WEBENCH 还是计算器电子表格?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219172/tps543620-should-i-use-webench-or-calculator-spreadsheet

器件型号:TPS543620

大家好、

我已经在尝试 WEBENCH 和计算器电子表格、以便为我们使用  TPS543620的设计获取无源组件的值。 WEBENCH 似乎相当不错、并且易于使用。 但是、从 WEBENCH 获得的电感值和从电子表格获得的电容值之间存在相当大的差异。 WEBENCH 甚至为引脚 BP5放置了一个4.7uF 的电容器、而数据表中建议该电容器应该为2.2uF。  

设计时应使用哪种工具?

谢谢。

泰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰语

    对不起造成的混淆。

    没有适合所有需求的单个电感器和电容器值。
    例如、如果您设置为更高或更低的电流纹波、这些值将发生变化。
    这将在效率和瞬态响应之间进行权衡。

    但总的来说、我建议在计算无源组件的值时使用计算器。

    我每天都会使用计算器、并且它是最新的。
    WEBENCH 可用于估算计算器未提供的效率和其他功能。

    如果这能够解决您的疑虑、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、
    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak。 您能不能解释一下我们在这里选择的前馈 RFF 记录在计算器电子表格中? 它是可选的吗?应如何连接它?

    泰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰语

    RFF 应与 Cff (与顶部反馈电阻并联的电容器)串联。

    不必配备 RFF、使用 RFF 的替代方案是降低反馈电阻器的值。
    这意味着底部反馈电阻器值小于4千欧。

    如果这能够解决您的疑虑、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、
    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yitzhak、

    感谢您提供的信息。 您能否更详细地解释 RFF 的用途? 只是为了了解更多。。。

    评估原理图和计算器电子表格都建议 RFF 占位符为0 Ω。  如果我们只是遵循这些而不是使用特定的值、会出现什么问题?

    谢谢。

    泰语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰语

    如果 Cff 非常大、则直流电压调节设定点可能有点偏离。
    RFF 有助于防止此问题。  
    您可以从 RFF=0欧姆开始、仅当存在任何调节问题时、才增加该值。
    如果反馈分压电阻器的值较低、通常不需要 RFF。

    如果这能够解决您的疑虑、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克