This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53119:有关产品信息和放大器的寄存器最大电流混淆;webench

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53119, CSD86350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219631/tps53119-reg-max-current-confusion-over-product-info-webench

器件型号:TPS53119
主题中讨论的其他器件: CSD86350Q5D

您好、TI 团队、

我想在我的一个项目中使用 TPS53119、其中我的要求是 Vin:12VDC (标称值)、Vout:0.8V、Iout:20.6Amp (标称值)和22Amp (最大值)。 我已经在 webench 中进行了相同的仿真(即使我已经通过 webench 选择了器件)、结果非常好、 在查看数据表和器件信息时、根据下图、最大电流为20AMP、第一个是来自器件详细信息、第二个是 Webench。
    
甚至我也尝试过上升时间和负载瞬态分析、结果看上去不错。 附上报告供参考。
e2e.ti.com/.../5672.WBDesign56.pdf

因此、我请求您清除因相同原因产生的困惑、并让我知道天气如何才能将此部件用于我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53119是一个带有外部 MOSFET 的控制器。  可以支持的电流电平在很大程度上取决于其驱动的 MOSFET。  20A 是关于 TPS5352驱动器要驱动的 MOSFET 尺寸的一般建议。  它不是"最大值"限制规格、而是一般性建议。

    我检查了 CSD86350Q5D、栅极电荷完全在 TPS5352驱动器能力的限制范围内。

    一个可能的问题是 M1双路 MOSFET 中的高功率耗散、在2.275W 时、估计芯片温度为100C。  您可能需要考虑使用单独的高侧和低侧 MOSFET、而不是双 MOSFET 来散热。