This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:SMBus 警报引脚有效

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217580/ucd90160a-smbus-alert-pin-asserted

器件型号:UCD90160A

大家好,

SMBus 警报引脚置位后出现问题。

观察结果:

1.在 Fusion Digital Power Designer GUI 工具中、未记录故障

2.没有任何导轨出现故障,未出现过压或欠压故障。

3.在 MFR 状态轨中、设置了位7无效日志。

电路板通电后、通过手动清除故障发现引脚恢复正常状态、便会立即观察到该问题。

请帮助我们解决此问题

谢谢!

朱奈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slua815

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否 有必要实施欠压电路?

    因为在 UCD 文件中、我们还没有启用欠压支持。 系统会定期更新闪存。

    如果不启用此选项、我们就可以解决无效日志问题(任何其他替代选项)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们建议具有欠压保护、以便 UCD 可以存储故障日志。

    没有其他方法可以避免无效日志状态。

    此致

    颐和