This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3QEVM:使用 TPSF 和 Magnetec 纳米晶 CMC 进行设计

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3, TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213759/tpsf12c3qevm-design-with-the-tpsf-and-nanocrystalline-cmc-from-magnetec

器件型号:TPSF12C3QEVM
主题中讨论的其他器件:TPSF12C1、TPSF12C3

MY CS1675615:

是的、我确实开始了聊天、过了很短的一段时间、它在我这边没有工作。

联系 TI 的原因是为了获得有关如何将此 TPSF12Cx 与纳米晶 CMC (Magnetec GmbH 制造此纳米晶材料)结合使用的技术反馈。
在此案例中、我对样片演示板感兴趣、并问及此概念如何用于高功率应用>> 50kW

样片和演示板问题最终我在网页上找到了答案、但对于更高功率的应用、我仍在想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、50kW 应用是可行的。 我假设这是一个三相应用。 如果您现有滤波器原理图、我们可以推荐合适的 AEF 电路。 两级无源设计中的两个 CM 扼流圈通常可在等效有源设计中减少5倍。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim  

    感谢您的反馈、我们将深入了解设计并联系您以获得支持。

    您是否具有用于 TPSF12C3或 TPSF12C1的 CMC 演示板?

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

    我们的概念设计具有

    带中性的三相

    总阻抗1uH 5m Ω

    2 x CMC 13mH 和 DM=800nH

    格栅侧 X 5nF
    网格侧 Y 2.2nF 1Ohm 10nH

    负载 侧 X 500nF
    负载侧 Y 2.2nF  1 Ω 10nH

     

    它是否可用于滤波器原理图信息?

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我建议您完成快速入门计算器。 文件如下:

    e2e.ti.com/.../TPSF12Cx-quickstart-calculator-Rev-A2.xlsm

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MAGNETEC_5F00_DRAFT_5F00_TPSF12Cx-quickstart-calculator-Rev-A2.xlsm

    您好,Tim

    您可以查看上传的文件吗? 使用此值时、我使用了不同的筛选器值、 您可以看到来自 CMC 的一些数据(从10kHz 开始)、然后我调整值步骤1 - 3。 其他步骤为默认值。

    我所缺少的是 X 电容器值 CX1..3 CX2..3

    谢谢

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

    你过得怎么样? 您能看一下 TPSF12C……吗? 随附。 能否通过有源滤波器 IC 使用和改进此设计、以优化设计?

    谢谢

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

    你过得怎么样? 您能看一下 TPSF12C……吗? 随附。 能否通过有源滤波器 IC 使用和改进此设计、以优化设计?

    谢谢

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、我现在就来看看、并尽快回复您。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、对于每一个栅格侧和调节器侧 Y 形电容(即每侧2 x 9.7nF)是9.7nF 吗? 此外、此处的 CM 电感似乎较低、因此扼流圈和注入电容器的谐振频率出现在高频率~100kHz 下。

    如果无法增加 CM 电感、请尝试将注入电容器增加到10nF 或22nF、这将降低谐振频率并防止相位达到-180 (表示不稳定)。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim、感谢您提供的反馈、是的、我们必须将 Y-cap 值更改为更好的值、这需要与客户核实。 想法是 TI 的有源滤波器 IC 在此领域能提供更多支持吗? 或许还可以减少 CM 电感。?

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    AEF IC 应有助于减小 CM 电感。 最好知道 EMI 源的振幅、以确定如图所示的滤波是否足够。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tim 我们有几个测量值、这里显示20MHz 处有一个峰值、但是我们还1MHz 可以看到<AEF 区域有一些噪声、也许这款 TI AEF 可以在此频率区域支持该设计。 我们需要构建滤波器原型并进行测试、为此、EVM 将会很有帮助。 在 TPSF 的 Excel 仿真文件中、我看到第6步网络参数对阻尼曲线有显著的影响。

    高电流对于保持 CMC 较小或增加匝数至关重要、因为我们希望使用高磁导率。

    此信息是否支持您的问题?

    谢谢

    托马斯