This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:我们是否有与 TPS61046类似但使用强制 PWM 模式器件的规格?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61046, TPS61372, TPS61086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219378/tps61046-do-we-have-the-spec-similar-to-tps61046-but-with-force-pwm-mode-devices

器件型号:TPS61046
主题中讨论的其他器件: TPS61372TPS61086

大家好、

您能帮助检查我们是否有任何与 TPS61046类似的器件规格、但使用"强制 PWM 模式"只能减少输出纹波吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    TPS61046可断开负载并使用内部二极管、如有必要、可选择 TPS61378或 TPS61372

    如果您希望引脚数较小、则可以选择 TPS61086。

    但三个无法输出高于20V 的电压。

    此致

    费格斯