This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:关于 BQ Studio

Guru**** 2528190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215105/bq34z100evm-about-bq-studio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

客户使用 BQ34Z100EVM 连接运行 BQStudio。
BQStudio 可以识别 EVM 连接、但并非所有项目都能正常工作。
您能否参考以下包含连接图和问题的文档并回答这些文档?

1. 校准不成功,出现错误(X 标记)。 可能是什么原因?

2.我想从 Chemistry 表中选择一个电池组并保存、但我收到错误代码1470。 可能是什么原因?

3.无法重写数据存储器。  可能是什么原因?

e2e.ti.com/.../5621.BQ34Z100EVM.pdf

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie:

    校准前、必须在数据闪存中设置分压器

    2.在完全访问解封之前需要执行解封步骤。 检查控制状态/标志寄存器以了解电量计的正确状态

    3.如果无法写入数据闪存,则电量监测计可能处于密封状态。 电池组电压可能低于闪存更新电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish-San:

    感谢您的支持。

    客户答了。
    但出现了错误,如以下文档所示(P5和 P7)。
    您能否建议如何回应?

    e2e.ti.com/.../0486.BQ34Z100EVM.pdf

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于校准、错误代码无法进入校准模式。 在校准前发送 CAL_ENABLE 可能会使 bqStudio 引起一些混乱、因为这是一个切换命令。

    请参阅 EVM 指南中的步骤 www.ti.com/.../sluu904b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish-San:

    感谢您提供的信息。
    我购买了一个新 EVM、并尝试了您告诉我的操作、但遇到了错误。
    我已经总结了随附文档中的内容、能否查看一下?

    e2e.ti.com/.../BQ-Studio.pptx

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入校准值"CC Threshold"的全部失败。 这种情况可能会发生、并且在 bqStudio 中不是错误。 bqStudio 不会导入校准值、这可能会带来副作用(不会真正写入导入的值)。 执行校准时、会自动写入此值。 建议使用 CALIBRATION 选项卡更新该值。

    化学成分编程错误无法忽略。 在这种特定情况下、这意味着校验和匹配失败、因此未对数据进行正确编程。  您是否尝试过再次对其编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish-San:

    写入所有失败校准值"CC Threshold"。 这种情况可能会发生、并且在 bqStudio 中不是错误。 bqStudio 不会导入校准值、这可能会带来副作用(不会真正写入导入的值)。 执行校准时、会自动写入此值。 建议使用校准选项卡更新此值。

    ->我理解正确吗?如果我要一次性更新数据内存选项卡,我需要将电池插入 EVM,并运行校准选项卡上的"校准电量监测计"按钮。

    化学编程错误无法忽略。 在这种特定情况下、这意味着校验和匹配失败、因此未对数据进行正确编程。  您是否尝试再次对其编程?

    ->我的想法是正确的,"你是否尝试再次编程?" 是否会重新执行红色框中的按钮?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishi、

    我看到你们拥有化学数据库的第661版。 请更新到最新版本并重试

    https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果化学成分更新不起作用、也可以尝试使用更新版本的 bqStudio。 www.ti.com/.../BQSTUDIO-TEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish-San:

    感谢您的答复。

    我会尝试它。

    此致、

    西井市