This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:将 ULN200xA 最小温度额定值从-20°C 更改为-40°C

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219420/uln2003a-changed-uln200xa-minimum-temperature-rating-from-20-c-to-40-c

器件型号:ULN2003A

 尊敬的专家:

   这一温度规格在2019年发生了变化、是否意味着只有在2019年8月后、ULN2003a 才能维持-40°C、而在此时间之前、ULN2003a 无法维持-40°C? 谢谢!

  

   

此致、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯凯拉、

    它始终能够维持-40°C。 2019年8月、我们查看了特性/测试数据、得出结论:我们可以正式将工作温度范围扩大至-40°C (因此发生了变化)。