This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:栅极引脚的拉电流是多少?

Guru**** 2384270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214510/lm5064-what-is-the-source-current-of-gate-pin

器件型号:LM5064

大家好、

您能帮助我了解一下 LM5064的拉电流吗? 是否只有一个恒定的52uA 来缓慢开启 MOS? 或者 累积到 几百 mA 以最终开启 MOS?

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    52 μA 是用于缓慢开启 MOSFET 的最大栅极电流。 在热插拔应用中、MOFET 以受控方式缓慢导通、以限制浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。 这里没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    另一个问题:

    Ig 的曲线怎么样呢? 或者、VGATE 最终值是否会受到栅极拉电流值的影响(栅极拉电流更大、VGATE 最终值更高)?

    [/报价]

    弗朗西

    斯 BRS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    在 GATE 和 VEE 之间使用钳位二极管、将以 VEE 为基准的最终栅极电压固定为12.6V 的典型值、如下图所示。 Ig 对该电压没有影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francis:

    在功率/电流限制期间、将调节栅极(灌电流)以限制 MOSFET 上的功率损耗(VDS x ID)或流过 MOSFET 的电流(ID)。 52 μA 拉电流将被关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    根据您的回答、我对为什么我们需要3个 下拉电流- 4.1mA、111mA 和电流/功率限制感到有点困惑。 根据我的了解、4.1mA 下拉电流用于限制浪涌电流、 电流/功率限制用于维持 SOA、那么111mA 下拉电流呢?

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francis:

    数据表中明确提到了111 mA 下拉电流的作用。