This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:产品选择

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, TPS61046, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219285/tlv61046a-product-selection

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:TPS61040TPS61046

您好! 

你好。
我想制作 PCB 板来驱动双稳态螺线管。 
我需要能够从最低1.8V 提高到大约24V 的升压电压、以便为驱动螺线管的电容器充电。 在类似的电路板上、我发现了以下产品: https://jlcpcb.com/partdetail/FeelingTech-FP6292IRG1/C106191 、它在各种电压下工作。 我想使用一款 TI 产品、并且我已经选择了 TLV61046A。 您认为它是正确的选择吗? 您是否有其他产品推荐可以完成相同的工作?
请告知。 非常感谢。

此致、
V·雷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    有两种器件是合适的。

    TPS61040非常类似于 FP6292、其输入为1.8V 至6V、输出高达28V、但其电流限制为400mA、有点小。

    TPS61046和 TLV61046A 集成度更高、 内部有隔离开关和整流器二极管。  

    输入电压为1.8V 至5.5V、输出电压高达28V、电流限制为0.9A。 其中一个主要区别是它们具有负载断开功能。

    请根据您的应用进行选择。

    此致

    费格斯