This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:如何使用 LM5155设计升压转换器

Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219106/lm5155-q1-how-to-design-a-boost-converter-using-lm5155

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

对于 LM5155 应用报告"SNVA824 "、我 需要您的帮助。

为什么 在33%的占空比下出现最大纹波比?如果升压器输出12V、该占空比"33%"会发生变化吗?

2.最大纹波比在30 %到70 %之间,以下公式使用纹波比为60 %,如何决定要使用的值,为什么不使用30 %?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    1.可以通过 纹波比的意思是纹波电流/电感电流得到结果。  最大纹波比出现在与输出电压无关的33%占空比下。

    2.如本节所述:最大纹波比在30%到70%之间时、可以在电感功率损耗、电感电流下降斜率和右半平面零点频率之间实现良好的平衡。  设计人员在满足应用要求时要权衡这一问题。

    此致、

    冯志