This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:电池不平衡、是否存在压降电压可以完全充电?

Guru**** 2596735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218372/bq78350-r1a-the-battery-is-not-balanced-there-is-dropout-voltage-can-be-fully-charged

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350

迪亚尔斯、

  电池之间存在电压差异、电池能否充满电100%?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 bq78350中配置电池平衡。 您可以为电池充电、平衡需要时间、具体取决于差异大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

      我们更换了电池、这无法实现完全平衡。 在本例中、它在充电期间能否达到100%的容量、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在足够的时间内、我可以达到100%的产能。 这取决于电池的相似程度以及许多其他因素。 容量只能达到较弱的电芯的限值。