This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22679:引脚 FMEA 详细信息

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218689/lm22679-pin-fmea-details

器件型号:LM22679

您好!

是可用于 LM22679的引脚 FMEA 详细信息。 我想了解 ADJ 和 SS 引脚对 VCC、GND 和相邻引脚短路情况的影响。

谢谢

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arun  

    负责的工程师将在周五回复。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我们没有 pinFMEA 可用。   

    从应用角度来看、应该会发生以下情况:

    假设没有 VCC、但 ADJ 和 SS 仅为7V、如果短接至 VIN、应该会损坏。

    如果 SS 短接至 GND、则不应存在输出、SW 应保持低电平。

    SS 短接至 FB 也会导致无输出。

    根据数据表中的图7-3和 FB 戴维南阻抗、ADJ 短接至 FB 应导致不正确的电流限制设定值。  

    ADJ 引脚不应短接至 GND、但我认为它应为默认电流限值。  

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多