This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:如何使用 LM25149的 FB 引脚

Guru**** 2514255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219048/lm25149-how-to-use-fb-pin-of-lm25149

器件型号:LM25149

大家好、

我认为 LM25149的 FB 引脚可以改变电压、但您是否有任何响应能力数据?

此外、是否可以通过连接负电压电源输出负电压?

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    FB 引脚是器件的内部基准点、以及器件如何调节输出电压。 顶部和底部电阻器可用于输出电压、因此 FB 电压为800mV。  

    任何降压器件都可以配置为反相降压/升压、此时器件将在给定正输入电压的情况下调节到负输出电压。

    有关更多详细信息,请参阅应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    此致、

    吉米