This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:LM5106

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218076/lm5106-lm5106

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件: CSD19502Q5BCSD

您好  

我试图模拟 LM5106的 LTspice 模型,但我在2ms 后得到了错误。 如果共享更正后的文件、将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    感谢您与我们联系! 您能解释一下您使用的是哪个 LM5106文件吗? 在我们的 产品文件夹页面上、您可以找到在 LTSPICE 中正常工作所需的"未加密"模型。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    是的、我正在使用上述未加密文件。 下面是我得到的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    对于未加密模型或 LT Spice、看起来这可能是错误。 我运行 LM5106 PSpice 瞬态模型(修订版 C)并获得以下结果:

    您是否对此仿真配置文件进行了任何更改? 您当前使用的时间步长值是多少?

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的,当我将 PSpice for TI lib 与给定的电路一起使用时,c=稍后当我添加功率 MOSFET 形成半桥时工作。 下面的错误为我抛出。

    谢谢。此致、

    Pavan。 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您是否能够共享原理图的图像? 此外、您能否分享您所使用的 MOSFET 的参数?

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请找到原理图的图像、所用的 MOSFET 为 CSD19502Q5B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    感谢您的分享! 使用 CSD19502Q5B MOSFET 模型时遇到同样的错误。 如果您使用常规 NMOS 模型、则仿真应该起作用:

    然后、您可以更改 MOSFET 的参数以匹配您要使用的 CSD MOSFET 的参数。

    此致!

    亚历克斯·韦弗