This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:0V 充电问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218190/bq28z610-r1-0-v-charging-issues

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

客户正在使用 BQ28Z610 进行测量。 如果电池设置为2V (VBAT+为2V)并且适配器已插入、则 CHG 引脚电压为3.9V (比 VBAT+高1.9V)。

1.所以客户想知道 这是否正常?

2. CHG 栅极电压是否固定?  因为这将影响 CHG FET 的选择。

3. 硬件0V 充电电路是否有任何描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    连接适配器后、电池电压是否会升高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHG MOSFET 仍处于关断状态。 因为 Vgs 仅为1.9V、太低。 因此电池电压仍然是2V。

    1. CHG 栅极电压是否固定? 我知道芯片中有一个电荷泵吗?

    2. 硬件0V 充电电路是否有任何描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计将通过电压偏移将 PACK 连接到 CHG。 您测量的电压将跟随充电器电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我注意到了 Vdsg 描述。 在我的理解下、

    当 VC2电压低于2.2V 时、BQ28Z610将启用0V 充电电路。 对吗?

    在哪里可以找到最低工作电压?

    2. 电量监测计会通过电压偏移将 PACK 连接到 CHG。

    有什么 估计公式吗?  CHG 电压和 PACK 电压将是线性关系?

    这是我 在电子邮件中提到的重要项目。 客户需要通过一个0V 充电功能测试。 因此、他们想更清楚地了解工作原理。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:这意味着监测计不是由电池供电( VCC min)。 它会在内部通过二极管将 PACK 连接到 CHG FET 栅极、从而使较小的 ZV 充电电流流经 DSG FET 体二极管(DSG FET 关断)和 CHG FET。

    #2: CHG 跟随 PACK 有一个恒定偏移。