主题中讨论的其他器件:BQ28Z610
客户正在使用 BQ28Z610 进行测量。 如果电池设置为2V (VBAT+为2V)并且适配器已插入、则 CHG 引脚电压为3.9V (比 VBAT+高1.9V)。
1.所以客户想知道 这是否正常?
2. CHG 栅极电压是否固定? 因为这将影响 CHG FET 的选择。
3. 硬件0V 充电电路是否有任何描述?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在使用 BQ28Z610 进行测量。 如果电池设置为2V (VBAT+为2V)并且适配器已插入、则 CHG 引脚电压为3.9V (比 VBAT+高1.9V)。
1.所以客户想知道 这是否正常?
2. CHG 栅极电压是否固定? 因为这将影响 CHG FET 的选择。
3. 硬件0V 充电电路是否有任何描述?

尊敬的 Dominik:

我注意到了 Vdsg 描述。 在我的理解下、
当 VC2电压低于2.2V 时、BQ28Z610将启用0V 充电电路。 对吗?
在哪里可以找到最低工作电压?

2. 电量监测计会通过电压偏移将 PACK 连接到 CHG。
有什么 估计公式吗? CHG 电压和 PACK 电压将是线性关系?
这是我 在电子邮件中提到的重要项目。 客户需要通过一个0V 充电功能测试。 因此、他们想更清楚地了解工作原理。
感谢你的帮助。