This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:慢速输入电压条件

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209533/tlv741p-condition-for-slow-input-voltage

器件型号:TLV741P

IN 引脚的输入电压是否有任何上升时间限制?

(在两种模式的情况下、EN 连接到 IN、而 EN 不连接到 IN)

输入电压极慢的上升时间是否没有问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    有多慢? 当输入缓慢斜升时、器件很可能会在启动期间过冲其输出、因为器件将处于压降状态、但如果输入斜升非常缓慢、过冲将非常小。 我知道当 VIN/VEN 斜坡过慢时、有些器件会出现问题;我不确定此器件是否存在任何问题。 如果您可以提供近似的压摆率、我可以对其进行测试。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复。

    您是否会测试并确认1V/10ms (=0.1V/ms)和2V/10ms (=0.2V/ms)的条件 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    我实际上不在设备内、因此必须订购这些设备。 您正在考虑何种输出电压选项?  

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    很抱歉缺少信息、

    输出电压为3.3V (TLV74133P)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    我给他们订购了。 他们将在3-5个工作日内来到这里、然后我就可以开始工作了。 我将在下个星期离开办公室星期三至星期五,因此,如果他们没有在下个星期二之前交付,我将不得不等到下一个星期。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能告诉我这方面的最新情况吗?

    如果计划因某种原因延迟、 如果您能告诉我一个新的计划、将会很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、  

    Nick 目前很好。  

    我找到了这些器件、我可以进行测量。 我将在今天和明天早些时候之间回复结果。  

    此致!  
    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、  

    Vin 与负载条件是什么?  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edgar San

    感谢您的回复。

    我明白了。

    VIN 为5V、负载电流为150mA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Satoshi San、  

    我将在完成数据收集后进行回复。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、  

    以下是收集的数据:  

    VIN=Ven=5V、Vout=3.3V 150mA、SR = 0.1V/ms

    VIN=Ven=5V、Vout=3.3V 150mA、SR = 0.2V/ms

     

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔