This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:降压转换器通过转换传递电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218295/lm61495-buck-converter-passing-voltage-with-converting

器件型号:LM61495

您好-  

我在下面随附的原理图中实施的设计中使用了 LM61495Q3。  输入电压范围为24V 至33V、输出电压为24V。  我将使能引脚(EN、引脚13)连接到微控制器以控制电源的开/关操作。  我看到的症状有:

  1. 电压输出与输入电压相同。  经测试的输入范围为25V 至31。  无论输入电压如何、输出电压都与输入电压相同。
  2. 反馈引脚(FB、引脚7)上的电压为1.27V。  我认为要实现可调输出、基准电压是1.0V。
  3. EN 引脚由微控制器控制: 当 Ven = 0V 时、转换器的输出为0V、符合预期。  当 Ven = 3.3V 时、转换器的输出为 Vin。
  4. 无论 EN 为高电平还是低电平、RESET 都始终为低电平。  因此  

我尝试将 EN 上的电压增加到6V 和9V 具有相同的结果。  我不清楚产品说明书中的 Ven、min 是多少、但我认为1.365V 以上的任何内容都应该没问题。  我还没有对输出施加负载。  这是下一步、但我想即使在空载时它也会转换电压。

我确定我缺少一些东西、但找不到它。 非常感谢您提供任何输入。

谢谢。

托德

e2e.ti.com/.../PDU_5F00_Schematics.PDF_2D00_part_2D00_12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、标题应该是"降压转换器传递电压而不转换。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    让我复查您的原理图、看看是什么导致了此问题。

    当我完成后、我将提供更新。 请持续关注。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jimmy。  我期待您的意见。

    谢谢。

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    如果您有一个 PCB 布局、可与所有层共享、这也有助于检查。

    我首先注意到的是、原理图 IC 的引脚比器件更多。  

    LM61495应仅具有16个引脚、而原理图封装(U700)应具有16个以上的引脚。 这些引脚是否是冗余的(17、18、19)?  

    您还提到您使用的是 LM61495Q3、这是一个内部固定3.3V 器件 、但原理图显示的是 LM61495QRPHRQ1、这是一个输出电压可调节器件。 请再次确认您是否在使用 LM61495Q 3 RPHRQ1或 LM61495RPHRQ1。  

    对于原理图、我建议您按照数据表 公式6使用400kHz、将电感器从5.5uH 增加到10uH。 此电感器的设计旨在防止器件处于次谐波振荡状态。 除此之外、原理图中的所有组件都可以正常工作。  

    使用固定输出型号时、FB 直接连接到输出端(电感器的第二个端子)。  此器件将调节至任何使反馈为1V 的输出电压。 对于可调型号、反馈顶部100k Ω 和反馈底部4.32k 应产生~24V 的输出。  

    另外、此故障是否可以重现、就像在中取出 U700 IC 并将其替换为新的 IC 一样、输出电压是否不会稳定到24V?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的快速响应。  今天我将解答大家的问题。

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    以下是您的问题的答案。

    你的输入可以发现、我确实具有一个3.3V 固定器件。  我很尴尬地承认它是这样的一个新手错误。  但在我的辩护中,我订购了可调版本,并收到-Q3版本。  我应该把这一点放在一起。  无论如何、在将 FB 引脚连接到 Vout 时、转换器都按预期工作。

    符号上的额外引脚是冗余的。  以下是所使用的封装尺寸:

      引脚17、18、19和20是额外的、但不会添加额外的网络。

    我要将电感器更改为10uH。  这是一个很大的问题、可以在当前的电路板以及下一个修订版上轻松实施。

    很抱歉这个问题太琐碎了。  我花了太多时间尝试解决这个问题、您的意见解决了这个问题。

    谢谢。

    托德