This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899-Q1:异常情况下关于 RESEST 引脚运行的查询

Guru**** 2502365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219002/tps3899-q1-inquiry-about-resest-pin-operation-in-abnormal-conditions

器件型号:TPS3899-Q1

您好!

我的客户考虑使用具有以下条件的 TPS3899DL01DSERQ1。

当 V1电源短接至 GND 或由于断开而未提供 V1电源时、RESET#如何工作?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    如果 VDD 降至低于 VPOR = 700mV、则将无法控制/保证输出(nRESET)。 TI 表示、这可能会导致无法确定的输出。  

    TI 还建议在 Vdd 引脚附近放置一个0.1uF 的去耦电容器。

    希望这对您有所帮助。

    约书亚奥地利