This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:引脚配置为不使用 LED 和 DISP

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218977/bq40z80-pin-config-not-to-use-led-and-disp

器件型号:BQ40Z80

大家好、

请告诉我如何将 bq40z80设置为不使用 LED 和 DISP 按钮。

使用以下参数、即使设置 FET_TOGGLE、也无法关闭充电 FET。

请注意、在设置参数之前、我不小心将 LED 设置为使用。


电路
・引脚12:TS3
・Ω 引脚13:连接至 GND
・Ω 引脚15:连接至 GND
・Ω 引脚16:连接至 GND
・引脚17:PRES
・引脚20、21、22:使用寄存器连接至 GND。

参数
OLD (我不小心设置)
・"设置"、"配置"、"引脚配置"、"03c1"、"hex"
新内容
・"设置"、"配置"、"引脚配置"、"83e1"、"hex"

此致、
真见市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x83e1似乎正常。 最好在更改引脚设置后重置电量监测计。

    充电 FET 的行为可能是不相关的。 有关充电 FET 设置的更多信息、请参阅以下 TRM 部分。 电量监测计在某些条件下控制充电 FET

    19.2设置19.2.1配置19.2.1.1 FET 选项