This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:FCC 和 RCC 的电量监测计上电初始化的容量均为0

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218275/bq34z100-the-capacity-of-the-power-up-initialization-of-the-fuel-gauge-is-0-for-both-fcc-and-rcc

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMGPCRB

有一个有关 BQ34z100的新问题。 最近客户使用 BQ34z100来测试电池。 但如图所示、在-20℃ 下、FCC 和 RCC 的电量监测计上电初始化的容量均为0。 如果它们将温度升高到-10℃,以上、它们将获得正常数据。 我们是否曾遇到过类似的情况? 或者、您有什么建议吗? 我们需要关注或检查哪些设计或操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    电芯连接必须在室温下完成。 电量监测计只会在初始化后设置参数。 在如此低的温度下、初始化例程可能会返回错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

     ?您说的是系统无法在-25℃ 中初始化 、电量监测计只会在初始化后设置参数、但在客户应用中、它们必须 在 -25℃ 中初始化? 您有什么建议可以解决这个问题吗? 或者在室温下执行单次初始化之后、 系统是否不再进行初始化而可以直接在-25°C 上运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次重启时是否需要重复初始化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    bq34z100通常用于电池组侧、始终通电、因此只进入初始化一次。

    需要注意的另一点是、在-25°C 时、FCC 实际上将更低、而某些电池几乎没有足够的功率。 您在执行 GPCCHEM 之后是否针对低温运行了 GPCRB 优化?