This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:如何理解二极管开路和短路保护

Guru**** 2512805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216812/tps61196-how-to-understand-diode-open-and-short-protectioon

器件型号:TPS61196

尊敬的支持部门:  

我正在使用 TPS61196驱动 3个12LED 链(约75V)、二极管开路和短路保护在本应用中是一个非常重要的特性。 但产品说明书没有提供详细信息。  很容易理解、一个开路二极管会使整个链的电流变为0。 如果链中的一个二极管短路、而所有其他二极管仍在工作、 TPS61196能够检测并报告此故障情况吗?

非常感谢。  

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    肖特基二极管短路将导致输出电容器反向电流通过开关 MOSFET 流回至 GND。 因此将产生逐周期电流限制保护。  

    输出电压将快速下降、因此所有灯串也会强制进入开路保护状态。 TPS61196将被锁闭。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我想您没有回答我的问题。  什么意思是肖特基二极管短路? 我使用  TPS61196驱动一个串联的12 LED。 是否可以知道12个 LED 中的一个是否短路、但其余11个 LED 中的所有其他 LED 是否仍正常工作?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您实际上是在问 LED 开路和短路故障、对吧? 抱歉、我误解为升压拓扑中的二极管、数据表中也将其列为故障。

    来回答您有关 LED 短路的问题。 您可以参阅数据表第16页、 "7.4.1.3使用 FBP 引脚的 LED 短路保护" 。 您可以设置阈值电压、一旦 IFB 引脚电压超过此阈值、相关的 LED 灯串将被切断。

    例如、您将阈值电压设置为5V、将 IFBV 设置为0.4V、将 LED Vf 设置为3V。 如果在运行期间、12个 LED 中的一个发生短路、IFB 引脚电压将为3+0.4=3.4V、但仍低于阈值、因此 TPS61196将继续向该灯串灌入电流。 但是、如果超过2个 LED 短路、IFB 引脚电压将超过5V 阈值、因此 TPS61196将停止为此 LED 灯串灌入电流。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我需要一些时间来理解它,但它只是我需要的。

    大卫