This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:VCC 接地短路

Guru**** 2815035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219137/bq24618-vcc-shorts-to-gnd

器件型号:BQ24618

早上好!

我们根据 BQ24618设计了一款充电器、它已经运行多年而不会出现任何问题。 它是一款可提供高达2.5A 电流的4S Lion 充电器。

最近、我们进行了新的修订、将电源输出提高到4.3A、并使用 USB-C PD 作为电源连接器。 我们进行了大量测试、并已使用它们很多月、但最近、我们有报告称充电器在首次使用或短时使用时出现问题。 在检查故障类型时、我们发现 VCC 引脚短接至 GND、并且10R 电阻器 R1 (在我们的原理图中)因此变热(大约50°C)

如果我收到电子邮件、我可以向您发送新旧充电器的原理图。 如果您能发现设计中的任何问题、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将我添加为 E2E 好友、以便我们可以彼此私密消息。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔