This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:BQ24171禁用 Q3

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217431/bq24171-bq24171-disable-q3

器件型号:BQ24171

您好  

我有 疑问需要您的帮助。

如果我不需要电源路径、系统电压等于电池电压、电池电压是否会通过 BQ24171?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    如果系统连接至电池、则不需要 Q3。  请记住、在该配置中、充电器无法区分系统电流和充电电流、因此如果 ISYS>ITERM、充电器可能永远不会报告终止。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回复。

    客户添加了 一个欠压保护电路、该电路位于×Ω 位置。  当电池电源电压低于9V 时、欠压保护会断开系统电源。

    实际测试是 Q3和电压保护电路不工作。 系统和电池连接在电池电源下方。

    如果我想  在系统中添加欠压保护、如何操作?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    Q3体二极管始终将 SYS 连接到电池。  要断开连接、需要另一个串联的 FET、二极管朝向另一个方向。  在输入电压降至每个 OVPSET 电阻的 UVLO 点以下后、充电器会打开 Q3。  监控器和复位电路可监控 V (BAT)并控制背对背 FET (而非 BATDRV 引脚或在 BATDRV 引脚之上)、从而提供 欠压保护。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的 耐心等待。

    实际的测试是去除 Q3后、电路的其他部分保持不变。 连接电池并输入15V 进行充电。  15V 输入电压被移除后、系统仍然通电、这等于电池电压。  Q3已被移除、系统电源是如何产生的?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这里有一条通过电感器到 SW 引脚的路径、通过降压高侧 FET 体二极管到达 PVCC、从而提供 V (BAT)-0.6V 的电压。  如果安装了 Q3、则 V (SYS)=V (BAT)。

    此致、
    杰夫