This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:关于 LMR33630数据表 IZC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMR38020, LMR23615, LM53602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211991/lmr33630-about-lmr33630-datasheet-izc

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LMR38020LMR23615LM53602

 专家您好:

为什么使用 LMR33630数据表 IZC 负 电流?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young

    我们进行基准测试以验证 IZC、这是 iL 在 LS 关闭时的基准测试结果、略高于或低于0的值都是正确的。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  GUI  He:

    我想问一下、 设计值是否以负电流为基础? 因为我看到的所有产品的零电流基本上都是正电流、所以为了提高轻负载效率、为什么要让该产品变成负电流? 是否有任何其他设计注意事项?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  GUI  He:

    我想问一下、 设计值是否以负电流为基础? 因为我看到的所有产品的零电流基本上都是正电流、所以为了提高轻负载效率、为什么要让该产品变成负电流? 是否有任何其他设计注意事项?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  GUI  He:

    我想问一下、 设计值是否以负电流为基础? 因为我看到的所有产品的零电流基本上都是正电流、所以为了提高轻负载效率、为什么要让该产品变成负电流? 是否有任何其他设计注意事项?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  GUI  He:

    我想问一下、 设计值是否以负电流为基础? 因为我看到的所有产品的零电流基本上都是正电流、所以为了提高轻负载效率、为什么要让该产品变成负电流? 是否有任何其他设计注意事项?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  GUI  He:

    我想问一下、 设计值是否以负电流为基础? 因为我看到的所有产品的零电流基本上都是正电流、所以为了提高轻负载效率、为什么要让该产品变成负电流? 是否有任何其他设计注意事项?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young

    理想的设计值为0。 但存在一些偏差是正常的、稍微正值或负值都可以。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GUI He:

    我明白您的意思、因为不能实现绝对零电流关断。 因此、内部比较器的基准是在电感电流出现轻微正电流时关断、以防止输出在负电流关闭时反转输入、这会降低效率。 我的问题是、我看到的所有电流都通过正电流关闭。 为什么只有这一个因负电流而关断? 是否是以稍低的负电流关闭的内部基准电流? 或者是否有其他设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GUI:

    所有其他产品基准测试均具有正过零点、因此对该 产品有疑问!

     非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young

    让我检查一下、稍后再回到您的身边。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

     麻烦了 。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GUI:

    您能帮我解决这个问题吗? 我怕你会忘记!

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young

    很抱歉迟到了。 我将与我们的专家进行核实、并很快与您联系。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    过零电流限制的设计目标是0mA、但典型值可能会随电路内部器件的变化而变化、因此最终规格。 可能是正的或负的。 LM53602是-20mA、 LMR23615是-40mA、 LMR38020是+10mA。 没有特殊的设计目的。

    B、R

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andy M ö,

    感谢您的回复 Andy、我们都知道设计的理想价值是0mA、但我们做不到! 由于比较器的偏移和电路延迟、在基准测试中导致了0mA 关断延迟! 那么、猜另一种情况:您的设计值是您的设计值、电感器电流是否在达到0mA 之前关闭、还是0电流检测点大于0mA?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young

    Andy 周一会回来。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    检测电路始终打算在10mA 到0mA 的正少量目标处(或者将其视为较小的正电流)关闭 LS 开关、无论实际值可能变化为较大的正值、甚至漂移导致的负值、 电路本身的偏移或容差。

    B、R

    安迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Andy M ö:

    至于一些用负电流做的芯片、  你是否要评估是否有可能降低轻负载的效率?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young!

    LS 关断时的小负电流具有以下优势:

    1、LS 体二极管反向恢复不会导致功率损耗

    负电流还有助于 HS FET 缓慢导通。

    因此轻负载效率可能优于正交叉零电流。  

    B、R

    安迪