This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821A:软启动时间变化

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217922/tpsm82821a-soft-start-time-variation

器件型号:TPSM82821A

您好!

您是否具有软启动时间(典型值1.25ms)的数据、 TPSM82821A 的变化?  

粗略的数据不会有问题。

此致、

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、开始!  

    感谢您与我们联系。

    请查看随附的有关不同温度下软启动时间的 ATE 数据直方图。

    e2e.ti.com/.../1122.TPSM8282xA_5F00_softstart.pdf

    此致、  
    纳塔利亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Natalia

    感谢您提供的数据!

    有一点我要确认、该数据是 ATE 数据、这意味着该软启动时间处于没有输出电容器的状态下?

    谢谢。

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、开始!  

    没错。

    此致、
    纳塔利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Natalia

    感谢您的评论。

    我认为25摄氏度下的数据看起来低于典型值(1.25ms)、因为在没有输出电容器的情况下进行了测试、对吗?

    谢谢。

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、开始!  

    是的、在应用模式下、无源元件将对软启动时间产生影响。

    此致、  
    纳塔利亚