This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075和 BQ24079如何终止充电周期?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218855/bq24075-how-do-the-bq24075-and-bq24079-terminate-a-charge-cycle

器件型号:BQ24075

您好!  

我在 DS 当 Ibat < ITerm ,充电完成时找到了答案。 不过我想确定。  

对于没有可编程充电终止的75和79、此电流是否由外部电阻器设置?

此致、

雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    根据您的 EN1和 EN2设置、这些器件的终端将是10%或3.3%。 这是不可更改的。  

    此致、

    安东尼·范