This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-SEPIC:60V 输入修改

Guru**** 2893010 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157EVM-SEPIC, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216256/lm5157evm-sepic-60v-input-modifications

器件型号:LM5157EVM-SEPIC
主题中讨论的其他器件: LM5158

我当时尝试使用 LM5157EVM-SEPIC 板来测试 LM5158QRTERQ1器件。 我正在尝试使用17V-60V 的输入范围和25V 的输出进行测试、因此对电路板进行了一些修改、但在施加60V 时失败了。

以下是我替换的部件和替换的部件

U1–LM5158QRTERQ1

L1–SRF1260-220m

D1–PMEG6030EVPX

C8–GRM31CC72A475KE11L X2

输入电容- GRM31CC72A475KE11L X2

C21–GRM155R62A104KE14D

R6 - ERJ-2RKF4702X  

R9 - ERJ-2RKF1961X  

是否有任何我漏掉的器件需要具有更高的额定电压或存在不同的问题?

谢谢

加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    D1的应力大于85V。 请将其替换为100V 二极管。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将二极管替换为  PMEG10030ELPX、使其能够支持60V。 执行此操作时、电路板只能为120mA 供电。 在施加250mA 负载时、输出会产生很大的振荡、并且仅提供120mA。 它在具有120mA 负载时工作正常。 在此情况下、输入电压测试值介于19V 和32V 之间。 这一切都配备了我自己的原型板、但器件与上述相同。 使用旧的二极管 PMEG6030EVPX、设计在高达500mA 负载时可以正常工作、我尚未进行任何更高的测试。  

    您在数据表中是否发现任何内容表明可能发生此故障的原因? 我能看到的唯一区别是支持100V 的二极管具有稍高的正向电压、但我认为这在本例中不会有什么区别。  

    您 可以为我的应用推荐合适的二极管吗? 我们正尝试实现较小的解决方案尺寸设计、因此我不愿意使用任何大规模的二极管。

    谢谢

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我认为正向电压的一点差异不会造成这种差异。

    LM5158具有85V MOSFET、这似乎不足以支持您的 SEPIC 应用。

    此致、

    冯志