This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481反激式 SCH 审核

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218600/lm3481-lm3481-flyback-sch-review

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:UC2845、、 LM5155

您好、

客户正在 设计 从 UC2845到 LM3481的反激式电源解决方案。 现在、他们希望我们帮助检查。 我已经检查过、VDD +存在连接故障。 您能否帮助指派同事帮助检查 是否存在任何其他问题并提供一些意见? 非常感谢!

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    我无法找到输出电压是如何调节的。

    请参阅 LM5155数据表、了解一次侧稳压或二次侧稳压。

    • 图10-10. 次级侧调节隔离型反激式
    • 图10-11. 初级侧调节多路输出隔离型反激式

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的评论,我认为他们错了 FB 和 COMP。 对于 PS 反馈、路径应连接到 FB 引脚、对于 SS 反馈、路径应连接到 COMP 引脚、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    你是对的。

    此致、

    冯志