This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 重置 IC、更换 NJU2103BE

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216566/reset-ic-replacement-of-nju2103be

主题中讨论的其他器件:TPS37

大家好、

我正在寻找重置 IC NJU2103BE 的替代产品。

请告知。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对此器件的最佳建议是 TPS37。 该器件采用不同的封装、但具有更高的精度、低静态电流和宽阈值电压范围。

    此致、

    安吉丽娜·史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安吉丽娜·史、

    感谢您的信息。

    TPS37是一款非常好的产品、具有出色的功能。 因此价格很高,所以请告诉我,如果你有一个合理的价格产品.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luna:

    为了给您最好的建议、您能回答以下问题吗?

    最大电源电压?

    要监控的轨数?

    电压以及使复位生效所需的阈值电压?

    延迟失效复位?

    您是否需要手动复位引脚?  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse Villanueva、

    我正在与一位客户检查规格、很抱歉耽误了我的答复。

    第一个要求是引脚兼容性。

    如果竞争对手没有提供引脚兼容的产品、我可以获取所需的规格。

    如果我能确认规格、请让我再次咨询您。

    此致、

    卢纳