This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:启用功能延迟

Guru**** 2503105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218362/tps53513-enable-function-delay

器件型号:TPS53513

在我们设计中测试启动序列时、我观察到使能和软启动之间存在大约1ms 的延迟。 数据表中的图表显示延迟约为400 µs。 不过、数据表中还有一个启动序列波形显示1ms 的延迟。

这是图表中的误差、还是我们的设计中应考虑这些变化?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keita、

    您的设计中应考虑这一点。 如果控制器尝试校准引脚搭接设置并将其存储到内部寄存器的中间周期、则可能会延迟、导致它必须等待另一个周期。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    是否为该延迟指定了最大值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有指定值、但如果时序对您而言有问题、PGOOD 引脚将告诉您器件何时正确输出。

    谢谢。
    卡勒布